请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我们需要一个电池组...电池的电压监控 和电池平衡 IC、该 IC 最大电池数=5、可堆叠多达15节电池、使用 LiFePo4化学电池进行48V 电池组"电池过压= 3.65V、电池欠压= 2.5V"。
我们将 BQ77915系列 BQ7791500用于锂 NMC 电池、... 现在、我们需要 LiFePo4、...
如果 BQ77915系列具有用于 LiFePo4电池的 IC、过压= 3.65V、欠压= 2.5V、则更好、更容易恢复...
或者、如果我们获得的器件尺寸与 BQ77915相匹配、将会有所帮助