请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62084 您好、先生、
我使用 TLV62084的客户希望 Vo=3.3V、但看起来精度有点问题。
您是否会建议我们如何提高准确性? 谢谢。
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ian:
感谢您的提问。
您能否提供此应用的布局?
只是一个额外的信息:您的表中的输出电压是在铁氧体磁珠之前(TP116)还是之后(TP4)测得?
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。