主题中讨论的其他器件: CSD19537Q3、 LM5145、 CSD19531Q5A、 CSD19502Q5B
尊敬的 TI:
我将 LM5146-Q1用于225W 转换器、即 VIN 40-60V 以及 OUT 15V 和15A。
我并联使用了高侧和低侧 MOSFET。
需要建议栅极电阻是多少?
我是否需要在每个 MOSFET 上使用单独的电阻器、或者1个电阻器足以用于并联 MOSFET? 需要考虑什么电阻器值?
通过热像仪、我可以看到用于较低 MOSFET 的栅极迹线、感觉温度上升、我是否需要增加电阻或使用任何下拉电阻器。
我遇到的另一个问题是、在空载时、低侧1 MOSFET 的温升比其他 MOSFET 的温升更大 、而我保持一些负载、两个 MOSFET 的温度相等或开始冷却。
1次 LM5146-Q1发热并被病床。
上部 MOSFET 是 CSD19537Q3
和低电平:FDWS86068-F085