This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38511:适用于危险位置应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979829/lp38511-for-hazardous-locations-application

器件型号:LP38511

大家好、

你好。

LP38511是否符合危险场所应用要求? 我们的客户 需要符合美国国家电气法规的1级2组 B 级位置的产品(如果存在此类产品)。

您是否有任何与危险场所应用类似的器件?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    我认为我们没有符合此特定应用要求的 LDO。 您是否认为您可以帮助我们了解此资质认证要求的主要挑战? 这实际上是器件级资质认证还是系统级?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    该器件将用于任何电气设备必须根据美国国家电气法规(NFPA 70)评定为1类2类 B 组位置的位置。 它基本上安装在氢气可能积聚的位置附近、需要根据该代码采取安全预防措施以防止火灾。 如果没有产品存在、客户可以通过各种方法解决此问题、但根据客户的要求、使用这些位置的产品更容易、更省时。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    只是想更新这方面的内容。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    我们没有专门针对这一点对器件进行认证、但从 LDO 的角度来看、最大的问题是所需的电容量。 因此、我们需要选择在极低或无输出电容器的情况下保持稳定的器件。 即使在 GND 短路期间也最好限制电流、因此最好使用折返电流限制。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Kyle!
    目前、客户不再有其他查询。 现在可以关闭机票。 如果有其他问题、我会告诉您。

    谢谢!

    艺术