主题中讨论的其他器件:UCC28220
我们在交错反激式转换器中使用 TI UCC28220D。 我们在开关频率精度方面存在问题。 我们的设计要求是200kHz +/- 15%。 我们的设计采用 Rchg = 21.0k 0.1%、Rdischg = 84.5k 0.1%、这将提供 f = 200kHz 标称值。 但是、从我们的生产来看、开关频率在202kHz 至235kHz 之间变化、所有开关都在高侧。 我们无法对超出规格的产品执行任何操作。 我想知道 TI 在 IT 问题上是否有任何经验或意见。
谢谢
朱泰瑞
Marotta 控制。 公司