This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:关于 PGOOD 和复位

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978208/tps65261-regarding-pgood-and-reset

器件型号:TPS65261

电路中的电压。
未安装 R309和 R311。
=>信号"RESET_DCDC":H、TPS65261-2 (PGOOD):H
安装 R309和 R311
=>信号"RESET_DCDC":L、TPS65261-2 (PGOOD):L

安装 R309和 R311时、我应该改变什么来使"PGOOD (PIN2):H"和"RESET (pin3):H"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    为什么要将 Q301的集电极连接到 EN1/2/3?  

    Vin 上电后、初始 PGOOD 将拉低 EN1/2/3、然后 Buck1/2/3输出永远不会上升、然后 PGOOD 将始终保持低电平、IC 将始终处于锁定状态。  

    因此我们无法安装 R311、也无法使用 PGOOD 来控制 EN1/2/3信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 Q301的集电极连接到 EN1/2/3、因为我认为 PGOOD 的默认值为 H

    也是如此
    R311未安装、R309未安装
    => 3.3V、1.5V、1.2V 输出(EN1/EN2/EN3=H)
    R311未安装、R309已安装
    =>3.3V、1.5V 和1.2V 为0V (EN1/EN2/EN3=L)

    我想知道要修改的器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    赵会在中国新年假期后向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    RESET 引脚的连接也不正确。  

    请参阅数据表的图22、其中给出了复位引脚的示例、我们只需通过10-100k Ω 电阻上拉至 V7V 或外部3.3V。  

    注:  

    PGOOD 和 RESET 是指示器信号 、通常 用于启用/禁用其他 IC、而不是自身。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当 TPS65261出现问题时、您能告诉我是否有使用 RESET 引脚关闭 EN1/EN2/EN3的示例电路?

    在该电路中、"RESET_DCDC"被3.3V 上拉。
    当正常时、"RESET_DCDC"="H"/"复位"为"H"
    当异常时、"RESET_DCDC"="L"/"复位"为"L
    我以为它会是"H"、但它不能如预期的那样工作。
    (我认为这种用法仅使用其他 IC 来启用/禁用、但我错了吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    "R311未安装、R309已安装
    => 3.3V、1.5V 和1.2V 为0V (EN1/EN2/EN3=L)"

    实际上、我还认为这种结果很奇怪。  

    您能否测量 VDIV 引脚电压? 它是否高于1.23V 阈值?  

    如果是、复位应该为高电平、EN1/2/3也将为高电平、那么3个 BUCK 应该开始正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    测量结果如下。
    R311:未安装。 未安装 R309。 => VDIV=1.49V,EN1/EN2/EN3=H
    R311:未安装、R309已安装。 => VDIV=1.41V,EN1/EN2/EN3=L

    如果您使电路无法通过复位信号控制其他 IC、它将正常工作。
    但是、如果可能、我希望使用复位信号、因此我需要您的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    "R311:未安装、R309已安装。 => VDIV=1.41V,EN1/EN2/EN3=L"  

    VDIV=1.41V > 1.23V、复位应该为高电平。  

    根据您的测试结果、复位看起来很低、  这很奇怪、我们应该对此进行研究。  

    一些问题:  

    当 "R311未安装、R309已安装"时、RTC_3.3V 为低电平或高电平。 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、"RTC_3.3V"都是3.3V。

     每个通道的测量点。
     1通道:12V
     2通道:RTC_3.3V
     3通道:EN/EN2/EN3
     4通道:VDIV


    情况1. "R311=nm_R309=Mount"。

    情况2. "R311=nm_R309=nm"

    因此、我想知道为什么复位处于导通状态、即使 VDIV 大于1.26V。
    该模式也附加在复位周围以供参考。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我们在 EVM 上对此进行检查并重复此问题。  

    与设计人员确认、复位逻辑与 V7V 相关、V7V 与 EN1/2/3相关、V7V 仅 在 EN1/2/3的其中一个为高电平时上升。  

    换句话说、EN1/2/3的其中一个必须首先为高电平、然后 V7V 上升、然后复位逻辑将正常。  

    因此、对于您的情况、无法将 RESET 连接到 EN1/2/3。