This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:设置

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981098/bq24610-setting

器件型号:BQ24610

你(们)好

我的客户有一个问题1。 是否可以在不使用电源路径功能的情况下移除 Q20、Q21和 R123? 如何处理引脚1、引脚2、引脚3? 2.移除 Q22充电 MOSFET、无论效率如何切换至二极管、这是否正常? 引脚#23悬空。 由于我们需要制作充电板、一次为3个电池组(3个电池)充电、因此有一个 MCU、放电非常小。MCU 仅使用一组6V~19V 至3.3V/3A 的电压。 因此将有3个 BQ24610、但我只需要一个电源路径来防止浪涌电压输入、因此不使用其他两个 BQ24610电源路径。 由于放电路径、它将一起用于3.3V/3A 的开关输入、因此每个电池的输出必须由二极管隔开、因此不使用 MOSFET。如果使用 MOSFET、电池将相互作用。 如果未使用电源路径功能、请帮助我查看并确认如何处理控制电源路径功能的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

      在选择外部组件时、您可以参考此常见问题解答:  

    它详细说明了哪些组件是必需的以及外部组件的用途。 数据表中有一节介绍了如何删除 PowerPath 功能。