This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:将器件恢复出厂默认设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980282/bq27z561-r2-put-the-device-back-to-factory-defaults

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好 、是否可以将 BQ27Z561-R2恢复为默认出厂设置?

我已经测试了这么多、以至于我不再知道寄存器的所有更改。
现在、我要将我的配置测试到新的空白器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marien、您好!

    是的、您可以在 bqStudio 数据存储器选项卡中上传默认值(它位于右上角、数据存储器>导入>导入默认值)这会将您输入的任何配置或设置更新回默认值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt、 我开了 BQ Studio  1.3.101.
    IM 已与 BQ27Z561-R2连接。  在程序启动时自动连接。
    当我执行 DataMemory -> Import -> Import 默认值时。  似乎没有发生任何事情。
    无消息、 无值更改。

    我确实从新器件生成了黄金映像。  这成功了。
    但将其编程为干扰芯片失败。  无消息、无值更改。
    仅显示红色叉形图标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入默认值似乎已更改设置、但并非全部。  例如: CC 增益和容量增益与我的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marien、您好!

    您还需要使用高级导入默认值来选择校准数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、 我会 尝试这个。
    (在我从新器件对黄金映像进行编程的平均时间内。  这起作用了...
    我认为这个问题已经得到解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    上传原始.srec 将清除监测计上的所有内容并重新上传固件。 bqStudio 中的上传默认值将仅更新 bqStudio 中的可访问数据闪存。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、 上传.srec 无效 、或者我没有正确执行它。
    。 bq.fs 工作过...   但也许我也需要.df.fs 和.gm.fs  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marien、您好!

    如果上传正确、.srec 将起作用、并且它是监测计的默认.srec。 Bq.fs 与.srec 的信息基本相同、它包含 IF 和 DF。

    gm.fs 不适用于闪存监测计。 df.fs 仅是数据闪存、也可以正常工作。

    此致、

    Wyatt Keller