请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 大家好、我放电了一个电池、然后再次充电、通过电量监测计记录 RSOC。
充电时、RSOC 在2686的采样2254中报告100%。 电池继续充电、但 RSOC 保持100%。 在放电期间、类似的模式;RSOC 过早地达到零。
附加是所有数据以及设置。 LFCC 设置为9900mAh、设计容量也是如此。 还随附了 CEDV 报告。
e2e.ti.com/.../working.gg.csve2e.ti.com/.../2772.GPC_5F00_CEDV.txt