This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34215-Q1:电路和布局示例

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980307/lmr34215-q1-circuit-and-layout-example

器件型号:LMR34215-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630-Q1LM5060

您好!

我们的客户请求使用 TVS 和两层布局数据的示例电路。
然后、我们的客户需求标准是"CISPR25 5类"和"JASO D-1、D-2"。
您有此示例吗? 或者有什么意见?
如果您需要 业务情况、请 直接向我发送电子邮件。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有2层设计示例。 但是 、正如我所知、2层 PCB 设计很难通过 CISPER 25标准。  

    一个建议是、您可以将 VIN 迹线置于顶部、并将 GND 置于底层。 并使用屏蔽电感器使 SW 与正极短。 最好使用差分和共模扼流圈来放大高频。 输入装配商可以参考 LMR33630-Q1 EVM 用户协会

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    关于这些标准、客户也会检查 LM5060Q1。
    您的支持标准是否很难达到总标准?
    输入:10-32V
    输出:9V、0.6A
    标准:ISO7637-2/ISO16750-2/LV124/ SAEJ1113011/JASO-D001 D1、D2、E

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此问题发布到另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5060属于另一个产品线、他们将回答您的问题。

    谢谢