请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 尊敬的 TI:
当监控配置为2S 的电池组的 SOC 级时、SOC 级会在"线性"线路中下降、但在大约20%的 SoC 上会急剧下降20%至7%、然后它会继续以线性线路向下下降至0。 有人能够解释为什么会发生这种情况。
此致、Roland
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
当监控配置为2S 的电池组的 SOC 级时、SOC 级会在"线性"线路中下降、但在大约20%的 SoC 上会急剧下降20%至7%、然后它会继续以线性线路向下下降至0。 有人能够解释为什么会发生这种情况。
此致、Roland