This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML:Rochester 收到的 LM117GW/883器件标有 A/833

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972569/lm117qml-lm117gw-883-parts-that-rochester-received-were-mis-marked-with-a-833

器件型号:LM117QML

 该部件标记为/833 vs /883。 您能否提供这些器件是 TI 的有效/883器件的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rochester Electronics 的 Rene Grandmaison。 TI 是一家供应商、我们从 TI 收到的 QML 器件我们认为标有正确的 A/833。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:  

    该帖子已自动链接至器件型号 :LM117QML。  

    您是否会帮助提供具有此顶级标记的完整可订购器件型号? 如果可能、您是否 会帮助提供通常在器件包装上标记的任何批次/跟踪代码信息?  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM117GW883-Trace.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM117GW883_2D00_DC1244A_5F00_C_5F00_of_5F00_C-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:  

    我将此事转交给我们的质量团队、请留出一些时间对此进行调查。 系统仅显示883的顶部标记、我无法确认833附带的任何内容。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:  

    快速更新此处、我们正在通过制造部门对此进行调查、请留出更多时间让我们完成调查。  

    感谢您的耐心等待、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:  

    我们已完成调查。 我们能够找到 一致性中显示的批次编号的所有制造数据。 但我们无法将其连接到材料上,因为其顶部标记不匹配。  为了回答您的问题、TI 无法验证所述材料的真实性 、因为没有 LM117GW/833材料的记录。  

    此致、  
    Jason Song