请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 大家好、
我的客户正在使用 WEBENCH 进行 LM5122仿真。 WEBENCH 链接如下:
webench.ti.com/.../187
在原理图中,有两个关于 FET 的问题,我想请您帮助。
- M1和 M2的数量为2。 我假设这意味着并联 MOSFET (而不是达林顿)、因为 Altium 文件的原理图显示了并联连接。 正确吗?
- WEBENCH 选择 NTMFS5C673NLT1G 作为 M1和 M2、但客户正在考虑使用另一个 FET。 选择 FET 的关键参数是什么? 它是 VdsMax 还是 IdsMax? 假设两个 FET (M1)是并联的、使用两个 IdsMax/60V VdsMax 以上的 FET 是否正常? 如果有任何其他推荐的 FET、我们将不胜感激。
此致、
Kurumi Hasegawa