This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A:需要 UCC21540ADWKR 的任何电气认证(如 UL1577)

Guru**** 2505695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977870/ucc21540a-need-any-electrical-certifications-such-as-ul1577-for-ucc21540adwkr

器件型号:UCC21540A
主题中讨论的其他器件:UCC21540

您好、TI 专家

在>更多文献链接中,我找到了 GB4943.1-2011证书,但我找不到 UL 1577的证书。
在 UCC21540ADWKR 的数据表中、它说明了"5700VRMS 隔离长达1分钟且符合 UL 1577标准"的认证
我还可以在哪里查找此内容?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     我们在 UL 认证 E181974第4卷下的常规 UCC21540产品页面上提供了这些信息。 第9秒(修订版 A)。 UCC21540A 已通过认证、只需在 pdf 中搜索包含-21540A 的"UCC2154x"即可。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Krystian

    感谢您的回复。

    我们是否有可能获得有助于认证此部件的测试报告?
    帮助我们认证器件的公司要求我们还提供设计中的关键组件的测试报告、例如此器件。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将深入研究它、并尝试为您提供测试报告。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Krystian

    有更新吗?

    您能帮我提供测试报告吗?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我仍在尝试获取报告、我们正在处理一些 NDA 内容、因此这将需要更多时间。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否将此主题标记为已解决、我将通过电子邮件就此与您联系?  

    此致、

    Krystian