大家好、团队、
您能否帮助我们解决断电时的 REFOUT 过冲问题?
当 VIN 在 VLDOIN 断电之前断电时、似乎会发生这种情况。
请在 此处找到 波形和原理图的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Itoh-San、您好!
当 EN 变为低电平(在本例中、EN 与3.3V 相同)时、TPS51200通过内部 FET 对 REFOUT 放电。 如果 VIN 也变为低电平、放电 FET 将失去驱动器电压并将关闭。 在这种情况下、如果 REFIN 仍然为高电平、则 REFOUT 将尝试跟随 REFIN 并将再次上升。 我认为这就是在这种情况下发生的情况。
此致、
Weidong