This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电源传输软件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974667/wireless-power-transfer-software

主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ51003

您好!

 如果我们要使用无线电源传输 IC、是否有用于读取状态或设置位的软件?

是否可以将可用链接发送给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您使用的是哪些 TI 器件? 您还在寻找无线电源系统中的哪种类型的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    计划设计用于充电的无线发送器和接收器。 如何选择所需的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51013B 5V 5W 和 BQ51003 5V 2.5W 这两种无线电源接收器可供选择。  它们将是良好的起点。

    我们不提供发送器或功率更高的接收器。