This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电源接收器 IC

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ51003, TIDA-00318, TIDA-00669, TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977612/wireless-power-receiver-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25101BQ51003TIDA-00318TIDA-00669TPS62840
您好!
我们要求无线电源接收器为电池充电。 (也建议发送器)。
我们选择    了 TI 的电池充电器 IC BQ25101和电池保护 IC BQ29700。
请建议使用合适的无线电源接收器和电池电量监测计(单通道)。 还可与我们分享结合了无线电源接收器电路、充电器电路和保护电路的参考设计。
应用:医疗
无线发送器:计划使用现成的 Qi 充电器。 请建议使用 Qi 兼容的接收器 IC。
此致、
Jyothi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jyothi

    BQ51003是一款低功耗无线接收器、可与 BQ25101良好配合使用。  参考设计 TIDA-00318采用小型设计、请参阅以下链接。

    TI 无线电源发送器是 NRND、不再受支持、无法提供帮助。

    另请看一下无线充电器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00669、它使用了 BQ27421监测计。  但电池电量监测计由另一个团队提供支持、需要在本主题上单独发布 E2E 帖子。

    TIDA-00318

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复。

    如果我选择 TI 的无线电源接收器、保护 IC 和监测计 IC、我认为无线电源发送器有什么选择。 我是否可以使用市面上现成的 Qi 充电器(亚马逊等)、

    请提供可能的选项。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请确认以下要点。

     7.2μH 我选择无线电源接收器 BQ51003、我是否可以使用此接收器线圈760308101216 (电感-μ H &额定电流- 0.8A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    760308101216线圈非常小、6mm。  这种尺寸的线圈在过去效果不好。  建议20mm 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "如果我选择 TI 的无线电源接收器、保护 IC 和监测计 IC、那么我认为无线电源发送器有什么选择。 我是否可以使用市场上现成的 Qi 充电器(亚马逊等)"-- Bill J BQ51003无线电源接收器将与基于 Qi 的发送器配合使用。  没有要 推荐的特定选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我的应用是微型医疗应用、我选择了这种小尺寸线圈。 密封装置应放置在齿上。

    请推荐外形小巧的合适接收器线圈。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我选择了 BQ51050作为无线接收器 IC、BQ27421作为电量监测计 IC、BQ29707作为保护 IC、TPS62840作为稳压器。

    应用是医疗(微型)设备、设备应置于假牙下、并随附丙烯酸材料。

    请提供以下要点的详细信息:

    1.建议使用合适的接收器线圈(尽可能小)。

    2.设备应完全封闭,并使用丙烯酸材料,如果可以使用无线电源接收功能。 请确认。  

    3.如果装置应置于水中,无线电源接收功能是否可行。 请确认。

    4.为我的客户提供要购买的初始测试演示的 EVK 参考链接。

    5.确认发送器部分,我是否可以使用任何 符合 Qi 标准的充电器 与此接收器 IC 通信,或者是否有任何规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与您联系、讨论您的应用。

    小线圈将非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了朋友的请求、并向您发送了一封邮件。 请提供答复。

    我们能否安排一次会议来讨论该应用、然后最后确定 TI 器件。