主题中讨论的其他器件:BQ27Z561
当我将电流从 低于睡眠电流增加到高于此阈值10倍时。 芯片在正常模式下运行需要4秒。
通过这种方式、我会错过连续 CC。
我们如何缩短这4秒延迟?
(从深度睡眠到睡眠没有延迟)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我将电流从 低于睡眠电流增加到高于此阈值10倍时。 芯片在正常模式下运行需要4秒。
通过这种方式、我会错过连续 CC。
我们如何缩短这4秒延迟?
(从深度睡眠到睡眠没有延迟)
你(们)好 Nick
我现在要测试6秒的脉冲负载:
待机= 80uA、 6秒内= 3mA。
我分享下一幅示波器图:
上图: 6秒内的3mA 脉冲。 此操作每40秒重复一次。
低电平: BQ27Z561为 BAT 引脚提供电源电流。 而不是每秒的尖峰、这是 BQ 执行其程序时的电流。
第一阶段(第一翻转): Bq 处于深度睡眠状态。 大约1秒后、3mA 的流过雷达。 BQ 从深度睡眠模式变为 睡眠模式。
第二相: Bq 处于睡眠状态。 这需要4秒。 (始终、不再短!) 电流为3mA。
第三相:Bq 处于正常模式。
第四相、BQ 回到睡眠状态、然后进入深度睡眠状态。
重要提示: 我必须将 DSG 休息时间设置为10秒。 这就是第3阶段大约11秒的原因。 如果 DSG Relax Time 默认为60s、则需要60s 才能恢复睡眠。 这很奇怪。 3mA 脉冲停止后的电流80uA。 (睡眠电流 tht = 500uA、 深度睡眠= 150uA)
我希望 BQ 能够正确地 CC 这个电流模式...
奇怪的是、从睡眠到正常的时间是4秒、不可更改。 在该应用中、这可能是该器件的一个 show stop.
我必须使用具有更多不同电流电平的脉冲扩展测试、 在应用运行期间、流耗是非常动态的。
在正常模式下、DE CC 将集成这一功能... 在睡眠模式下、我没有...