This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549多通道开路/短路检测

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980415/lm3549-lm3549-multi-ch-open-short-detection

器件型号:LM3549

尊敬的先生/女士

我的客户测试了 RGB 检测中的开路/短路功能、似乎有问题?
我还记得与使能信号合作吗? 我是否可以与使能信号配合使用、对吧?
如果多个通道同时开路/短路、如何区分 LM3549寄存器上的单通道或多通道? 您是否需要与 R_EN/G_EN/B_EN 引脚配合使用? 是否有一个优先级顺序来检测、如果它同时发生、如果首先检测到它、如果 R 有问题、FAULT 也将被拉至低电平?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    以下 PIC 显示了 LM3549的 PWM 时序。 我们可以看到、当相应的使能位处于活动状态时、LED 亮起。 颜色结束时生成开路故障。 例如、这意味着当多个通道在红色 LED 导通期间打开时、它将检测红色 LED 开路。 开路/短路故障位将被下一次颜色检测覆盖。 因此、正确的是、开路/短路功能的检测与 R/G/B_EN 引脚配合使用。

    最恰当的考虑  

    徐美奈