This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2:PWM 占空比故障

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975128/ucc2808a-2-trouble-with-pwm-duty-cycles

器件型号:UCC2808A-2

尊敬的支持:您好!

我正在尝试从 WEBENCH 设计器运行该器件、以下链接:

问题是 UCC2808A-2未对输入电压和(或)输出电压的变化作出反应。 我已经测试了具有全输入电压范围(14-50 VDC)的电路、并且传递到 MOSFET 栅极的 PWM 信号始终为+/- 47%直流。 您能帮我诊断哪一个反馈环路不起作用吗? 我不明白 IC 是如何通过 FB 引脚上的电流设置直流的? 我可以解释一下、对于设置直流的新手环路、如何设置?  
提前感谢 您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oskar、

    感谢您的配合以及您对 TI 的兴趣。 我已经指派了一名应用工程师来提供帮助。 请在周一达拉斯时间结束前回复。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说在构建电路板后在工作台上测试了您的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经从链路构建了电路、现在我将对其进行测试。 31V Vin 时的输出电压形状约为27V、并随任何负载减小、例如对于100mA 输出电流、输出电压为17.3V。od 信号 Vds 和 Vgs 正常、但我注意到对于两个 IC 输出、%DC 始终处于最大 lvl (约47-49%直流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的变压器匝数比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发件人:

    VCT = 1、05* Vin = 1、05* 50 = 52、5 (53)

    N = VCT/Vout = 53/24 = 2、208、这是我的变压器匝数比。 我的计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在计算中添加占空比值。

    让我们使用数据表第12页的电路图。

    Np1/NS1 =(输入电压/(输出电压+VF) x 占空比 x 2.

    使用最小输入电压、最大输出电压 Vout、为次级二极管电压 Vf 1V、占空比< 48%建议初始值为40%。

    例如、Vin min = 30V、 Vout = 24V、Duty = 40%、然后 Np1/Np2 = 30 x 80%/(24+1)= 0.96。