尊敬的支持:您好!
我正在尝试从 WEBENCH 设计器运行该器件、以下链接:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持:您好!
我正在尝试从 WEBENCH 设计器运行该器件、以下链接:
您好!
您需要在计算中添加占空比值。
让我们使用数据表第12页的电路图。
Np1/NS1 =(输入电压/(输出电压+VF) x 占空比 x 2.
使用最小输入电压、最大输出电压 Vout、为次级二极管电压 Vf 1V、占空比< 48%建议初始值为40%。
例如、Vin min = 30V、 Vout = 24V、Duty = 40%、然后 Np1/Np2 = 30 x 80%/(24+1)= 0.96。