This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:正负输出小于数据表计算值

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974739/tps65135-positive-and-negative-outputs-smaller-than-datasheet-calculations

器件型号:TPS65135

您好!

我使用 TPS65135为双极模数转换器生成+/-2.5V 双电源。 在查看规格表后、我选择了 R1 = 100kOhm、R2 = 100kOhm、R3 = 200kOhm、这应为我提供适当的电压输出。 使用的所有电容值均为数据表中提供的电容值(4.7uH 和10uH)、电感为2.2uH。 然而、在测量电压时、我只得到+/-2.2V、不知道原因。 如果有用、所有使用的电容器都是极化的、但放置正确以考虑所需的方向(负电源上的电容器具有+接地电容、-输出电容)。 正电源上的电容有+ ON 输出、-接地)。 此电路也构建在试验电路板上。 我知道试验电路板的引脚之间具有非常小的电容、但我认为两个输出与预期值相比下降10%是不够的。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collins、

    需要注意的几点是:数据表电气特性部分中指定的该器件的正输出电压范围为3V-6V。 因此、2.5V 超出了该器件的规格。  另外、我认为试验板设计的接地方案会非常糟糕。 例如、器件的中心外露焊盘应连接到一块实心 PCB 铜、而您可能无法在试验板上执行此操作。 因此,我认为这可能会导致监管不善。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、对了、3-6V 限制可能是我最大的问题。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我现在要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请回复此问题或打开另一个主题。

    此致、

    辽卡特