This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:用于在 PCM 模式下实现快速输入瞬态响应的任何推荐固件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973314/ucd3138-any-recommendation-firmware-for-fast-input-transient-response-in-pcm-mode

器件型号:UCD3138

大家好、    如图所示、任何可在 PCM 模式下实现快速输入瞬态响应的推荐固件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压、输出电压和拓扑是什么?

    我是否很清楚您正在寻找快速输入/线路瞬态?

    请提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yitzhak:

    感谢您的回复、输入电压:36Vdc ~ 75Vdc;输出电压:12V 直流/直流隔离式拓扑; 硬开关全桥。

    快速输入瞬态条件为:36V 至100V/10us

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 我正在连接峰值电流模式 硬开关全桥固件供您参考。

    应能够提供快速线路瞬态响应。

    请在安装之前将文件的扩展名从.doc 更改为.exe。

    此致、

    e2e.ti.com/.../HSFBPCMMMFirmware_2D00_1.0_2D00_windows_2D00_installer.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能否提供相关 的原理图、我更好地了解固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    下面是电压模式 HSFB 原理图:

     

    www.ti.com/.../sluua95

     

    这些是对电压模式 HSFB 原理图的修改、使其适用于 PCM:

     


     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢