请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021A 尊敬的 TI 团队:
我们在其中一个设计中使用 TPS61021A 以及一个开/关控制器和一个 MOSFET 开关。
下图显示了相同的基本方框图。
负载的输出(3V)通过开/关控制器进行控制、该控制器由3V_DCDC 供电。
按下开关 S1后、V_DCDC (TPS61021A 的输出)中会出现1.2V 的压降、持续0.5ms。
在下图中也会捕获相同的内容。 这样做的原因可能是什么?
谢谢、此致
Ibtesam