This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:用于 LM5156H 的功率级设计器环路计算器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973653/lm5156h-power-stage-designer-loop-calculator-for-lm5156h

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

大家好、我想使用功率级设计器设计环路补偿。

1.我们将如何获得 AS、AOL、GBWP、Vslope 信息。 这些值如何与参考http://www.ti.com/lit/slup340中提到的值相关。

2.如何在功率级设计器中计算 Vramp 和 gm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkata,

    感谢您关注 LM5156H。

    有关环路设计、请参阅此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva824 

    它适用于 LM5155、但 LM5156非常相似。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回复、我想为反激式转换器执行环路补偿。

    我关注 SNVA866–如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器。

    我想使用 TI 功率级设计器工具 https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/power-stage-designer.html 验证环路补偿

    1.我们将如何获得 AS、AOL、GBWP、Vslope 信息。 这些值如何与参考 http://www.ti.com/lit/slup340中提到的值相关。

         2.如何在功率级设计器中计算 Vramp 和 gm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkata,

    很抱歉、我以前没有使用过电源设计器、但它是否要求将这些参数用作输入? 它是基于电路行为还是基于公式 ? 如果它也基于公式、则它将等效 于 SNVA866中的公式。

    我看不到 AOL 和 GBWP? 如果是指电流感应放大器增益、则应是单位增益。 且 Vslope = 40mV

    谢谢、

    银城