请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H000-Q1 大家好、
如果 发生传感器电源短路故障、客户希望使用 TPS2H000AQPWPRQ1限制传感器的电流。 例如、他 为消耗120mA 电流的传感器提供12v 电压。 如果传感器电源引脚短路、他希望负载开关将电流限制在略高于正常最大负载的水平。 1A 的高电流尖峰在其应用中是不可接受的、因为该器件将用于易爆环境。
他还在寻找 波形示例、或确认在电流限制生效之前没有电流尖峰或尖峰持续时间。 此器件是否适合其应用? 如果没有、您能否建议最符合其要求的器件。
此致、
Danilo