This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:用于易爆环境的限流器件

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974769/tps2h000-q1-current-limiting-device-for-explosive-environment

器件型号:TPS2H000-Q1

大家好、

如果  发生传感器电源短路故障、客户希望使用 TPS2H000AQPWPRQ1限制传感器的电流。 例如、他 为消耗120mA 电流的传感器提供12v 电压。 如果传感器电源引脚短路、他希望负载开关将电流限制在略高于正常最大负载的水平。 1A 的高电流尖峰在其应用中是不可接受的、因为该器件将用于易爆环境。

他还在寻找 波形示例、或确认在电流限制生效之前没有电流尖峰或尖峰持续时间。 此器件是否适合其应用? 如果没有、您能否建议最符合其要求的器件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    非常感谢您的参与。 HSS 电流限制将防止任何电流达到高于可调电流限制条件的值。 一旦检测到电流高于电流限制值、电流限制就会触发。 以下应用手册将为您提供有关可调节电流限制的优势和规格的深入探讨。 如有任何疑问、请随时与客户分享、并告知我们。  https://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf