This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:输出电压容差要求清晰

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974865/lmz31710-clarity-required-on-vout-tolerance

器件型号:LMZ31710

您好!

我在设计中使用 LMZ31710、在10A 时提供1V 电压。 在 输出电压容差的 Web 工作台设计中、我得到了900m%。 这意味着什么? 这是否意味着输出电压的0.9%(即9mV)?

 

此致、

Binayak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    您的理解是正确的。 输出电压容差为0.9%。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Britton

    直流/直流电源应用工程师