This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:如何将太阳能收集添加到 BQ25601应用中?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25798, USB2ANY, BQ25505, BQ25570, BQ24650, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980122/bq25601-how-can-i-add-solar-energy-harvesting-to-bq25601-application

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25798USB2ANYBQ25505BQ25570BQ24650EV2400BQSTUDIO

我希望在电池供电的应用中增加能量收集功能。 我仍然希望继续选择对2500mAh 锂聚合物电池进行快速 USB 充电。 但是,如果不插入 USB 的 VBUS,我希望该装置从太阳能电池(IXYS SM101K12L 单晶太阳能电池)充电。 我还有高达600mA 的输出负载,但大部分时间它是1或2mA。

 

我目前正在使用 BQ25601电池充电器。 我需要使用哪些其他器件来添加太阳能收集选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会回来的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    太阳能电池板的 MPP 为6.7V。  因此、您需要一个具有固定 VINDPM 或以该值采样 VINDPM 的充电器。  遗憾的是、BQ25601无法做到这一点、我们的旧能量收集器件也无法承受如此高的电压。  您可能会考虑即将发布 BQ25798。  它更大、更昂贵、但具有用于输入控制和可调节采样 MPP 跟踪的多路复用器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、谢谢。  还有两个问题。

    1) TI 是否有适用于 BQ25798的评估套件?

    2) 我还可以选择不同的太阳能电池板。  在哪里可以找到 TI 的全系列新一代能量收集装置/充电器?

    谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    是的。

    请参阅以下链接。  您还可以使用 USB2ANY 与在线 GUI 进行 I2C 通信。

    只有4个器件针对能量收集进行了优化:

    BQ25505 -超低功耗、最大输入/输出为5V

    BQ25570 -超低功耗 、最大输入/输出为5V

    BQ24650 -具有外部 FET 的独立器件

    BQ25798 -具有内部 FET 的主机控制器件

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有一个德州仪器 EV2400。  我可以使用它代替 USB2ANY 进行 I2C 通信吗?

    我真的不想再购买另一个接口。  我的一台实验室机器上还安装了 BQStudio。  因此、我认为我可以使用它、而不是"在线 GUI"。

    请告诉我。

    谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    是的、您可以使用 BQSTUDIO。  附件是您需要保存到 config 文件夹中的 BQZ 文件。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25798.bqz