This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:当电池上有一个小负载时、nCHG 引脚保持低电平

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980269/bq25101-nchg-pin-stays-low-when-there-is-a-small-load-on-the-battery

器件型号:BQ25101

当电池正在充电、与负载断开连接时、nCHG 会按预期运行。  但是、当电池连接到非常小的负载(>100uA)时、nCHG 在1.5mA 终止电流之外保持低电平(我将充电电流设置为15mA)。  当终止电流与负载电流(>100uA)大致相同时、nCHG 看起来会变为高阻态。  这是为什么?  我在 ISET 引脚上确实有建议的 RC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    当充电电流达到终止电流后、输出电流达到0时、/CHG 引脚将变为高阻态。  

    连接负载时、OUT 端的电压可能会导致电压无法达到电池稳压电压电压。 当您看到/CHG 引脚在终止电流= LOAD 的情况下变为高阻态时、电压与端接电流设置为1.5mA 时的电压是否不同? 当您说:  

    [引用 user="Pamela Roper"]终止电流与负载电流大致相同(>100uA[/quot]