This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:原理图检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975740/tps40210-schematic-check

器件型号:TPS40210

您好、先生、

我们是否可以向您学习并提供帮助、  

我们是否可以知道此 TPS40210原理图是否正确? 在0度至85度时、我们的条件为54V 至12v (1.5A)。

如果需要修改,请让我们学习。

如下所示。

e2e.ti.com/.../IPGS_2D00_3810QXT_5F00_TPS40210.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有什么想法或建议? 期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您使用 TPS40210进行设计。  不确定为什么在计时电容器 C87上放置 C32和 C86。  它们应与 C27并联、而不是 IMHO。

    此外、我会移除 C31+R78、因为您已经在 MOSFET 漏极和输入线路之间放置了一个缓冲器。  如果您希望使用 C31+R78、请将连接从 MSOFET 源更改为 GND。   

    我会再添加一个10uF (至少保留那里的位置)与 CE2并联、我会为 L2选择一个更小的电感器、例如0.18uH 至0.47uH、用于次级 LC 滤波器。   您不需要非常大的电感。

    原理图的其余部分看起来基本正常、但您可能需要通过测试对电路进行微调。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭此主题?  欢迎您通过发布新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao