This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3873:关断引脚为3.3V、而 VIN 为0V

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974526/lp3873-shutdown-pin-is-3-3v-while-the-vin-is-0v

器件型号:LP3873

大家好、

客户想知道、如果关断引脚的电压输入为3.3V、而 VIN 为0V、是否会出现问题。 他还想知道器件在上电时的最坏情况下过冲。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    根据每个引脚上的绝对最大额定电压、只要它保持在7.5V 最大值以下、对于高于 Vin 的关断引脚就不会有任何问题  

    电压过冲是一个交流性能参数、它主要由输出电容器和电路板寄生效应决定、并且可能因应用而异。 我们没有最坏情况编号、因为每个应用程序的情况都不同。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo