请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 尊敬的
此设计需要10V 低电压保护、其他电压电源要求正常。使用 UVLO 功能后、10-12V 的输出电压将线性降低、当达到大约11V 时、效率仅为50%、这在 MOS 管中会丢失。这种状态是否正常?
任何进展?提前感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
此设计需要10V 低电压保护、其他电压电源要求正常。使用 UVLO 功能后、10-12V 的输出电压将线性降低、当达到大约11V 时、效率仅为50%、这在 MOS 管中会丢失。这种状态是否正常?
任何进展?提前感谢~