This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:不接受 CUV 恢复阈值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978331/bq40z80-cuv-recovery-threshold-not-honored

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我遇到了 BQ40Z80电芯欠压(CUV)保护行为问题、这使得我的充电器很难在触发 CUV 保护的电池组上启动和维持充电操作。  当施加充电电压时、BQ40Z80似乎会进入复位环路、直到最小电池电压超过 CUV:Threshold 值、因此 CUV:Recovery 值无关紧要、而不是遵循 TRM 第3.2节中概述的 CUV Recovery 逻辑。  充电操作和 SMBus 通信的启动/停止会中断我的充电器的运行。  最终结果是、在不使用特殊设备(即终端用户无法访问的设备)的情况下、几乎无法恢复电池组。

我已附加 bqstudio 日志、观察日志(使用减少的寄存器子集以获得更好的时间分辨率)和数据闪存导出、用于具有和不具有保护配置的实验:[CUV_RECOV_CHG]设置。

实验设置:

  • 完全组装的6S 3000mAh 锂离子电池组、带包含 BQ40Z80的定制 PCBA
  • BQ40Z80 FW: V0_04_BLD0005
  • 具有可编程电流限制的实验室工作台电源、用作应用于 PACK+的充电源
  • 用于以受控速率放电的实验室直流可编程负载

实验步骤:

  1. 将 nPRES 信号拉至低电平
  2. 暂时将 CUV 阈值调整为2400mV
  3. 在达到 CUV 阈值之前、放电组件的电流为50mA
  4. 将 CUV 阈值设置为2500mV
  5. 在 bqstudio 中开始登录
  6. 向 PACK+施加具有100mA 电流限制的25.2V 充电电压
  7. 继续在 bqStudio 中记录、直到电池组保持充电模式(直到最小电池电压超过2500mV)
  8. 关闭充电电压(工作台电源在其输出关闭时施加50mA 灌电流、因此可以在日志中观察到这一点)
  9. 停止记录
  10. 读回和导出数据闪存内容

在步骤7中、bqStudio 经常显示诸如"Device failed to acknowledge"之类的错误、并且日志数据中存在空白。  可以看到 BatteryStatus ()[init]标志切换打开和关闭。

e2e.ti.com/.../SN_5F00_00050_5F00_CUV_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们将对此进行研究、 并将在本周结束前再次与您进行讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否能够将其与其他充电器复制在一起? 这不是为电池充电的典型方法。 我们通常会看到 CC/CV 类型的电荷、而不是施加固定电压。 在施加25V 电压时、您基本上会使电池短路。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉造成混淆。  我将施加100mA 恒定电流、合规限值为25.2V。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的确认。 让我们仔细查看您的日志、我们下周将向您回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否尝试在电流兼容模式下将电源用作电压源?  CUV 保护 仅 关闭放电 FET、充电电流应不受影响。 为了确认复位问题、请使用命令0x0061来读取寿命并检查复位计数器是否发生变化。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    [引述 USER="Abraham Rashid ]]您能否尝试在电流兼容模式下将电源用作电压源?  [/报价]

    我在该电源配置中得到相同的结果。

    [引用 USER="Abraham Rashid "]为了确认复位问题,请使用命令0x0061来读取寿命并检查复位计数器是否发生变化。[/引用]

    请参阅随附的。  完全复位计数器肯定会递增。  我重复了初始开机自检中所述的相同测试、但这次在应用充电源之前检查了0x0061寿命数据块2、然后在移除充电源之后再次检查。   

    谢谢、

    -Ryane2e.ti.com/.../20210218_5F00_check_5F00_reset_5F00_counters.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供相关信息。 这是一个已知的错误、应在下一个版本中修复。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认问题。

    您是否有下一版本的目标发布日期?