This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:在短路情况下

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974994/lm5069-during-short-circuit-condition

器件型号:LM5069

您好!

在短路情况下限制输出电压的因素。

如果短路是永久性的、它将进入重新启动模式、这决定了每次重新启动后何时关闭。

电流限制设置为18A、电压轨为50V、使用2R2功率电阻器模拟短路。

在热插拔禁用它之前、输出电压达到~4V。 每次重新启动时、流经电阻器的电流约为~ 2A。

谢谢

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    短路电流将被限制在最低功率限制设置电流(PLIM/VDS)和电流限制18A (始终较低)。 输出电压将是2R2乘以该电流。

    重启时间由计时器引脚上的电容决定。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、

    合理的做法是、功率限制为88W、VDS 为50V、这为您提供1.76A、电阻器上的压降为~4V。

    此致

    Siva