请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 我在 LM3409周围设计了一款产品、用于生成稳定的正电流、效果非常好。 我现在有另一个项目、需要生成负电流来驱动阳极接地的 LED。
我知道我可以对许多标准控制器执行此操作、但我想使用恒定导通时间或恒定关断时间控制器。
有人知道 TI 是否有可用于实现此目的的器件?
谢谢、David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.