This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:采用 UCC28710的经济高效型反激式解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28740, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979683/ucc28710-cost-effective-flyback-solution-with-ucc28710

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28740UCC28C42

大家好、

我的客户正在寻找反激式解决方案。

您是否会建议更具成本效益的解决方案,但与 UCC28710的级别相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28710是功率低于30W 的低功耗交流/直流设计的理想选择

    如果您的客户需要光电隔离器、UCC28740/2也可以在高达60W 的功率下工作。

    如果您需要一个工作功率高于60W 的便宜反激式转换器、我建议您使用 UCC28C42。

    此致、

    Mike