This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:为什么在 CC 负载下无法启动?

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980205/tps2595-why-it-cannot-start-up-when-with-cc-load

器件型号:TPS2595

团队、

客户使用 TPS2595进行电流保护。 但是、他们发现在 CC 负载下没有输出、这意味着无法启用 TPS2595。

但是、当它具有 CR 负载时、当它被启用时、仍然有常规输出。

您可以帮助解决此问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    是在启动期间发生的吗? 器件是否无法启动?

    您能否告诉客户使用哪种电路板、分享原理图以及负载值是多少? 此外、如果可以为输入引脚、输出引脚和通过器件的电流共享波形、这将大有帮助。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

    感谢您的回复。 是的、这种情况发生在启动期间、并且器件在 CC 负载下无法启动输出。

    客户正在我们的 EVM 下进行测试。 那么、您对此有什么想法吗? 我会在接下来的几天内进行现场测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    不会在 cc LOAD 启动的值上发生什么情况? 如果客户能够分享将会大有帮助的波形、 他们还使用哪种 EVM 设置?

    此致

    Kunal Goel