请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 我们的应用 的电流曲线为: 激活4 - 10秒= 3 - 10mA。 然后待机= 30uA 持续1小时。
我测量器件从深度睡眠 状态恢复正常状态时的延迟。
很明显、阈值进入开关模式所需的平均电流。
每秒对器件进行一次采样。 这意味着它不会在 两种模式之间立即切换。
我认为这会导致实际容量测量中出现较大误差。
在工作时间内 、我们具有非常动态的电流消耗: 最小值-最大值0.5 - 30mA、毫秒脉冲变化、 平均值:3-10mA。
随着库仑计数器的积分、我希望监测计对动态电流进行平均。 正常模式期间(尚未测试...)
返回到此问题。
我们是否可以更改平均电流值的平均时间?
当量表未立即恢复正常时、它将失去容量(我认为)
(我们的阈值为500uA 的睡眠电流、 100uA 的深度睡眠电流)
有人可以帮助吗?