请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210EVM-012 大家好、
你好。 我们的客户使用 了 LMG1210EVM-012、该电路板具有额定电压为6.3V 的 C14 0.47uF 直通电容器。 它们尝试使用 1200pF 50V 电容器、 并在60V 输入电压范围内熔断。 电路板之所以采用 C14馈通电容器进行设计、有什么特别之处?
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。 我们的客户使用 了 LMG1210EVM-012、该电路板具有额定电压为6.3V 的 C14 0.47uF 直通电容器。 它们尝试使用 1200pF 50V 电容器、 并在60V 输入电压范围内熔断。 电路板之所以采用 C14馈通电容器进行设计、有什么特别之处?
此致、
卡洛
卡洛、
馈通电容器为高侧栅极提供偏置、同时过滤 Hb_HS 电源上的 HF 噪声。 如 d/s 的建议运行条件中所述、HB-HS 不应超过5.25V、因此我不确定您是否需要50V 电容器。
至于电容的值、应小心操作、以使引导电容能够在高侧关断期间完全补充。
他们是否更改了电路板上的其他内容? 将引导电容器值从0.47uF 降低到1200pF 的原因是什么?
此致、
-Mamadou