Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 我计划使用 BQ25616和 TYPE-C 连接器来设计电路。
我想在不实现 PD 支持的情况下支持典型值 C 电流。
是否可以使用以下设计?
・VBUS、D +、D-连接到 BQ25616
・CC1和 CC2被5.1kΩ Ω 下拉
・GND 连接到电路板上的 GND
・其它端子开路