您好、专家、
我的客户对输出电压下降有问题。
您能告诉我 Comp 引脚的正常电压吗?
此器件控制拓扑为电压模式。 COMP 引脚电压在稳定状态下通常应为 Vref 电压(我认为)
我的客户波形的电压高于 Vref (0.8V)。 请告诉我稳定状态下的正常 COMP 引脚电压。
CH1:输入电压
CH2:输出电压
CH3:软件
Ch5:COMP 引脚(1V/div)
CH7:输出电流(1A/div)
CH8:电感器电流(1A/div)
放大
此外、该器件还具有用于短路保护的 VCLAMP。 钳位电压为0.2 + Vin/75。 (来自数据表规格)
因此、我认为它比钳位电压过大。
客户尝试调整补偿值以调整 COMP 引脚电压。
CH1:输入电压
CH2:输出电压
CH3:软件
Ch5:COMP 引脚(1V/div)
CH7:输出电流(1A/div)
CH8:电感器电流(1A/div)
放大
此 COMP 引脚电压是否没有问题? (看起来大约为2V)
谢谢
穆克