请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19531Q5A 大家好、
我已下载 MOSFET CSD19531Q5A 的 SPICE 模型、并且不知道引脚排列顺序是什么。
在.lib 文件中有一行:.SUBCKT CSD19531Q5A 1 2 3、其中我假设1、2、3按某种顺序对应于栅极、漏极、源极。 对吗? 如果是,顺序是什么?
我对 Spice 比较陌生、因此对语法不是很熟悉。
此致、
佐伊