主题中讨论的其他器件: TPS3899
大家好、
我的客户正在其应用中使用我们的 TPS3838来监控3.3V Vcc 电源。 在其 µs 中、它们面临一些来自其应用外部的浪涌电流、并导致 VCC 产生负脉冲、但脉冲处于 μ s 电平。 请参阅下图以了解脉冲:
这些脉冲有时会导致复位 IC 触发并生成 MCU 的复位脉冲。
客户想要检查我们是否对如何滤除这种干扰有一些想法、或者我们是否有其他支持更长 TpHL 的产品、以便在此情况下不会过早触发?
在其设计中、它们将 CT 引脚连接到 GND 的延迟为10ms。
谢谢!
此致、
Alfred