This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:AEC-Q 后续产品、Rds-on 更低、理想二极管模式?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG3425R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979843/lmg5200-successor-with-aec-q-lower-rds-on-ideal-diode-mode

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG3425R030

尊敬的 TI:

LMG5200是否有即将推出的100V 集成驱动器 GaNFET 替代产品、具有 AEC-Q、更低 Rds-on 和理想二极管模式、可作为紧凑型高效48VDC 应用的半桥驱动器+FET IC 或单个驱动器+FET IC (类似于 LMG3425R030)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例 mΩ 其他供应商的100V GaNFET 在100V 60A 应用中的额定电流低至3.2 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonseo,

    感谢您联系我们。 目前、LMG5200是我们拥有的唯一低电压(<100V)器件。 如果在低电压区域发布了新器件、我们将在 ti.com/gan 上发布公告。

    很抱歉给您带来不便、请继续在我们的网站上查看最新信息!

    此致、