This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:开关输出不工作(无输出)、PH 引脚不是500kHz

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978642/lmz31520-switcher-output-is-not-working-no-output-and-ph-pin-is-not-500khz

器件型号:LMZ31520

具有 LMZ31520 IC 的 PCB 板被保存了192小时的烧坏时间。IC 一直正常工作直到结束、但突然出现故障(非输出)。 请查找在 LMZ31520 IC 的 PH 引脚捕获的附加波形。 Graph1用于输出电压问题的 IC、而 Graph2对应于正常工作的 IC。 根据观察结果、工作 IC 中的振荡器频率为500kHz、这符合 IC 数据表、而在输出问题 IC 中、内部振荡器频率会发生变化。 此外、在发生故障的 IC 中更改 V5V 和 FREQ_SEL 引脚之间的电阻后、PH 引脚的波形不会改变(即 开关频率)。 请帮我解决问题     

注意:已验证 PVIN 引脚的输入、V5V 引脚输出以及 VADJ 和 AGND 之间的电阻值、SS_SEL 至 PWRGD 电阻值,所有这些都可以。

图1:具有输出问题的 IC (捕获的@ PH 引脚输出)

Graph2:工作 IC (捕获的@ PH 引脚输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说设备发生故障("非输出")时、您能否提供更多详细信息-例如、输出是否会进入重复启动(断续)? 我正在尝试理解您提供的波形的背景-它是否是可以在更长的时间刻度上看到的重复周期的一部分? 输出看起来是什么样的? 也许您可以使用40或100us/div、甚至1ms/div 进行另一个示波器捕获、以便观察到更长的时间刻度行为。

    您是否比较了引脚阻抗等。 工作与非工作单元上的 VOUT 到 GND?

    测试中是否在温度升高的情况下进行了烧写?

    您能否共享原理图?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    感谢您的回复。 输出不会进入重复启动(持续显示零/无输出)。

    根据您的建议、VOUT 到 GND 阻抗显示为开路(Kohm 到 Mohm 范围)。 此外、当我们尝试测量 PH 引脚和 VOUT 之间的阻抗时、其显示为开路(即芯片电感器内部显示为开路)。 这是否意味着 IC 内部的电感器已经损坏了? 如果是、原因可能是什么?  

    测试中的燃烧温度为正常室温(20-25度)。

     

    输出将连接到 Virtex 6 FPGA 内核电压彻底旁路电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认-您看到您在第一个帖子中共享的 PH 波形、但您在 VOUT 上根本看不到任何东西、仅为0V? PH 波形是持续切换还是间歇性的?

    我没有遇到过这样的情况、即电源模块中的电感器连接断开、而 LMZ31520等封装/超模压模块会发生这种情况、这种情况会更加令人吃惊。 您是否在模块中看到正常工作部件与该器件之间没有输出的任何物理差异?

    您能否在原理图(或原理图的片段)上的 VOUT 到 PH 测量位置和方式进行注释? 如果您不想在此论坛上共享原理图、请通过电子邮件主题中的 LMZ31520发送电子邮件至 bsr-mvhc-support@ti.com、我们会将其发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    切换是在频率变化时发生的、波形的重复出现在之间。

    不可以、工作部件和故障部件之间没有任何物理差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果 PH 继续有脉冲、我会认为正在进行一些反馈/控制操作。

    您能否提供我之前提到的已缩小的 x 轴 PH 和 VOUT 波形?

    在使用同一万用表的工作设备/电路板上完全相同的点测量、您测量 PH 和 VOUT 之间的短路、对吧?

    感谢您分享您的原理图。 我看不到任何明显的东西会让我指出任何具体的潜在问题。