This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:栅极驱动器输出电流能力

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974201/tps43060-gate-driver-output-current-capability

器件型号:TPS43060

您好、专家、

我的客户正在使用 TPS43060、对驱动器功能有疑问。 使用电池时、输入电压为10V~16.8V、输出电压为24V。  

问题是最大瞬态电流可能达到8A、如下图所示。 栅极驱动器功能未记录在数据表中、您能否提供该信息? 您能否给出一些意见、说明 TPS43060是否可以在8A 瞬态电流下工作? 谢谢。

此致。

陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您发帖。  如果这有帮助、栅极驱动器峰值电流不小于3A。  我认为 TPS41060可以支持此应用。  

    谢谢、

    Youhao