This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3965:电路设计中的预防措施 LP3965

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976593/lp3965-precautions-in-circuit-design-lp3965

器件型号:LP3965

我叫 Wakamatsu、二级工程部、Sanwa Electronics Co.、Ltd. 您能就以下事件向我提供一些建议吗? ・事件文档电路中的输出电压约为2.75V。 当引脚4-5短路时、输出电压变为2.85V。 输出电压用于 FPGA 电源、上拉等 LP3965ES-3.3/NOPB 上的负载约为700Ω(1)如果它安装在产品板上并连接到后续级的电路、则输出将为2.75V。 (2) LP3965ES-3.3 /仅 NOPB 电源电路(在通用板上制造的类似电路)经测试证实3.3V 输出。 *此时使用的 LP3965ES-3.3/NOPB 与① μ A 和② μ A 相同。 我们认为、这不是部件缺陷、而是电路缺陷。 由於原因未知,我想知道是否有类似的事件,你可否给我一些建议? 我向制造商咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Wakamatsu - San、  

    您是否会通过单击"插入/编辑媒体"使用工具箱重新发布图片?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、宋相洙先生

    我发送了材料。 请进行验证。

    来自 Junya Wakamatsu

    e2e.ti.com/.../_C78C99655F00_20210128.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Wakamatsu - San、  

    您是否会帮助捕获输入电压、输出电压的示波器截图? 我想确保 LDO 的 Vin 在测试中是稳定的。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason Song 先生

    很抱歉耽误你的回答。 目前、该器件尚不能启动、无法发送电压捕获。 请稍等片刻。

    来自 Junya Wakamatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 请在数据可用时发布回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason Song 先生

    很抱歉耽误你的回答。

    我们将向您发送 LP3965输入/输出电压的波形图像。

    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、电子邮件被拆分了。

    黄色线是输出电压、粉色线是输入电压。

    来自 Junya Wakamatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Wakamatsu - San、  

    感谢您提供示波器脉冲、我希望您能够在引脚4短接至引脚5时捕获示波器脉冲、并显示输出电压如何变化。  

    当您将引脚4短接至引脚5时、根据短路的发生方式和测量位置、结果可能会有所不同。  

    例如、如果输出通过如下所示的某种电阻短接至 SENSE:

    输出引脚--> R1--->短接--> R2-->感测引脚

    如果在电压引脚上进行测量、根据 R1电阻、实际测量的输出可能更高。 这对您有道理吗? 测试短路时、您是否认为输出引脚和 SENSE 引脚之间可能存在电阻?  

    此致、
    Jason Song