This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:充电完成后的电池电压。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977895/bq28z610-r1-when-charge-complete-back-and-forth-bat-voltage

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生:

充电完成后、电池电压在 4.16V 至3.9V 之间反复交换。

请检查 GG 文件和日志文件、让我告知发生原因。

 BQ28Z610-R1设置值

  • FC,TC 设置电压阈值:4.14V
  • 端子电压:3.4V
  • 充电术语锥形电流:250mA

充电器 设置值

  • 充电电压:4.164V
  • 终止电流:200mA

e2e.ti.com/.../data-memory_5F00_210210.gg.csv

e2e.ti.com/.../210210_5F00_Log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您能否向我发送 bqStudio 日志、以便我查看正在设置的其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica。

    我们没有 BqSudio 日志文件。 只需要学习周期日志文件。

    您能告诉我有关此问题的任何指南吗?

    如果您想获取 bqStudio 日志文件、 我们可以尝试创建 bqSudio 日志。

    e2e.ti.com/.../pcm_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica。

    我们找到了 CHGFET 位5从0变为1的解决方案。  

    但默认值不正确0x20表示位5为1。

    请您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    感谢您指出这一点。 默认值应为0x20。 (默认值)应在 CHGFET 上的1旁边。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    默认值为0x20平均位5为"1"。 但说明中的位5默认为"0"。

    0010 0000 => 0x20h

    哪个默认值是正确的0或1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    位5应为1。