请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24125 你(们)好
我有一个与 BQ24125相关的问题。 它基于直接连接拓扑、在此类系统中、从外部输入电源向系统电源总线提供的最大功率受充电器设置的限制。
请考虑我的要求示例。
输入电压:9V
充电电流:750mA
系统负载:1.5A
从上面的示例中我了解到充电电流为750mA,它只能为系统提供750mA 的电流。
在 BQ24125中、充电电流设置为750mA 时、是否可以实现1.5A 的系统负载。
此致
Prabhu